This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:有关 UNIFLASH 工作方式的问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F28374S

您好!

我对 UNIFLASH 的工作方式有两个问题。

我们在 UNIFLASH 进行了验证。 因此、发生了错误。

1.验证是否检查整个区域? 或者它是否在找到"错误"的地址停止?

使用 UNIFLASH 写入闪存时、会为每个扇区写入该数据。 我的看法是否正确?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works ]1. 验证是否检查整个区域? 或者它是否在找到"错误"的地址停止?

    它将在遇到第一个故障并报告后停止。 之后可能会出现更多不匹配、但不会检测到/报告这些不匹配情况。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works ]2. 当使用 UNIFLASH 写入闪存时、将为每个扇区写入该数据。 我的看法是否正确?[/引述]

    这可能因闪存类型而异。 您指的是什么器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的快速响应。

     

    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works/3754541 #3754541"]遇到并报告第一个故障后,此操作将停止。 之后可能会出现更多不匹配、但不会检测到/报告这些不匹配。[/报价]

    →是否有方法在第一次失败后检查剩余存储器值的准确性?

     

    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works/3754541 #3754541"]您所指的是什么器件?

    →器件是 TMS320F28374S。

     

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works/3755607 #3755607"]→是否有方法在首次失败后检查剩余存储器值的准确性?

    一个选项是将存储器转储到二进制文件、以分析内容并与预期结果进行比较。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works/3755607 #3755607"]→器件为 TMS320F28374S。[/quot]

    谢谢你。 我会将这个问题提请器件的注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016036/uniflash-question-about-how-uniflash-works/3756532 #3756532">谢谢。 我将提请器件专家注意此问题

    对于28x、 同一扇区内的不同地址可以在 c28上单独写入、因此不必在单个块中写入扇区。