This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:Tiva 模型编号的差异

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016032/tm4c123be6pm-difference-of-tiva-model-numbers

器件型号:TM4C123BE6PM

您好!

我对以下两种产品之间的区别有疑问。

① TM4C123BE6PMI7

② TM4C123BE6PMI

我知道①和②之间的差异是版本(①是版本7、②是版本⑥)。

这种感觉是否正确?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您的理解是正确的。 这两者之间的主要区别在于与每个项相关的勘误表。 请参阅勘误文档以了解差异。 与修订版7相比、修订版6中的一些错误已修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="93620" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016032/tm4c123be6pm-difference-of-tiva-model-numbers/3754316 #3754316"]主要区别

    如果除勘误表外还有其他任何差异、请告知我。

    谢谢

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

     除了两个版本之间的勘误表之外、没有其他差异。