This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:TMDS570LS31HDK:AUTOSAR MCAL 访问

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014780/tmds570ls31hdk-tmds570ls31hdk-autosar-mcal-access

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137
我想请求访问 TMS570LS3137 (TMDS570LS31HDK)和 EB Tresos 配置器工具的 Hercules MCU 的 MCAL 包。 我目前没有销售联系人、如果您能给我一个、我将不胜感激。 我位于希腊。
TMDS570LS31HDK:AUTOSAR MCAL 访问
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    我将向您发送一封私人邮件、以便我们可以离线讨论此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    请检查您的私人消息。 我需要您的电子邮件地址和公司名称等