This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD:IS25LP032或 N25Q32的 SPI 闪存驱动程序示例

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015830/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad-example-spi-flash-driver-for-is25lp032-or-n25q32

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

是否有任何有关如何将 TM4C129X 连接到外部 SPI 闪存驱动器 I225LP032或 N25Q32的示例代码源?

语言:C++

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-DK-TM4C129X-UG-2.2.0.295.pdf 用户指南的第6.3节中有一个小示例。 该示例适用于 MX66L51235F SPI 闪存。 很抱歉、这是我们唯一拥有的东西。 我希望它能帮助您入门。