This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何在 Keil5上启用 ETM?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015092/tm4c123gh6pm-how-to-enable-etm-on-keil5

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PZ

你(们)好

我们的客户需要 Keil5 IDE 的 ETM 功能、他们按照以下步骤操作、但得到了跟踪:数据流错误

硬件:

TRAaceclk、PF3,TracedData[0]、PF2,TracedData[1]、PF1。

2.软件(使用 ULINK Pro):

ini 文件:

但仍会出现如下错误:

期待您的洞察!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    遗憾的是、我们对 ULINK Pro 或测试代码覆盖率没有任何经验。 这不是我们为 TM4C 所做的事情。 我认为客户的最佳选择是通过制作工具的 Keil 获得支持。

    很抱歉、我们在这里没有更好的答案、但这不是我们可以帮助的领域。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    收到并感谢您的回复~我们会与客户交谈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还有一个问题、TM4C123GH6PM 为什么只有2引脚跟踪数据[0、1]?

    通常、它应该是4引脚跟踪输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    我相信这是因为封装/引脚数少。 采用100引脚封装的 TM4C123GH6PZ 具有全部四个输出。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了、我在 KEIL.com 上找到了一些信息、如下所示:

    https://developer.arm.com/documentation/ka003549/latest

    它表明由于 ETM 的带宽有限、不支持2引脚跟踪数据、我认为这是导致故障的原因之一。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    谢谢、这是一个很好的信息。

    此致、

    Ralph Jacobi