This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:在 TM4C1230x 型号之间移植软件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015578/tm4c1230c3pm-porting-sw-across-tm4c1230x-variants

器件型号:TM4C1230C3PM

大家好、

如果软件是为 TM4C1230x 的一个版本编译的、 那么在 TM4C1230x 的另一个版本中是否可以在不重新编译的情况下将同一软件刷写到同一软件中、因为两个芯片的内存容量都不会超过?

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请具体说明什么是"TM4C1230x 的一个版本"。 在产品选择中、有四个以 TM4C1230开头的器件型号、它们都具有不同的闪存大小。 您无法编译占用256K 内存的软件、并尝试在另一个只有64KB 闪存的器件型号上刷写相同的软件。 内部电路将不允许您对该器件型号上可用的闪存大小进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯!

    在 TM4C1230x 型号上使用相同的软件时、除了闪存大小之外、还需要考虑其他因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要检查它们是否具有相同的外设。 如果您创建的软件在一个器件型号上使用一个特定外设、但在另一个器件型号上不可用、则该软件将不起作用。 当您尝试访问外设时、不可用的外设将导致异常故障。