This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:从 MinGW 项目移植到 ARM-CGT-clang-1_1.3.0.LTS

Guru**** 2553270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015380/arm-cgt-porting-from-a-mingw-project-into-a-arm-cgt-clang-1_1-3-0-lts

器件型号:ARM-CGT

您好!

将预先存在的 MinGW 项目移植到 ARM-CGT-CLANG-1_1.3.0LTS 的最佳方法是什么?

更多详细信息:该项目之前是在 Vanilla eclipse 中编译的、我想将其移植到另一个需要  clang-1_1.3.0.LTS 的目标中。

CCS 版本: 10.3.1.00003  

Eclipse 版本: 2021-06 (4.20.0)

目前、当我将项目添加到 CCS 时、我找不到一个选项来将工具链更改为 clang-1_1.3.0.LTS。

我在"Project Properties"屏幕中进行了查看、但"CCS General"选项卡缺失。

将项目添加到 Eclipse 并将项目"属性->C/C++ Build ->工具链编辑  器"添加时、没有选择或添加 clang-1_1.3.0.LTS 工具链的选项。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关所使用的器件以及所使用的 SDK 版本和示例的信息?

    Siri