This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:在 TI#39;s Arm clang 编译器中支持 Neon 内在函数

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014820/arm-cgt-support-of-neon-intrinsics-in-ti-s-arm-clang-compiler

器件型号:ARM-CGT

您好!

当 Arm 定义了一些特定于 NEON 的内在函数(链接)时、我们的 Arm clang 编译器文档似乎未列出这些内在函数(链接)。 我缺少什么吗? 我的客户正在查看我们基于 Arm Cortex A53和 A72的处理器上的 NEON。

谢谢你。



此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="66463" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1014820/arm-cgt-support-of-neon-intrinsics-in-ti-s-arm-clang-compiler "]我的客户正在查看基于 Arm Cortex A53和 A72的处理器上的 NEON。

    tiarmclang 编译器用户手册中的介绍 如下:

    [引用] tiarmclang 编译器工具链当前支持开发在 Arm Cortex-M 和 Cortex-R 系列处理器上运行的应用、包括:Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3、Cortex-M4、 Cortex-M33、Cortex-R4和 Cortex-R5。也就是说、不要求支持 Cortex-A