This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:延迟为1秒的 Timer0

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015223/tm4c129xnczad-timer0-with-1sec-delay

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

尊敬的先生:

我必须实现具有1秒延迟的 timer0。

每隔一秒中断就会生成、我将执行显示的特定任务。

我有一些困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我们在 TivaWare (https://www.ti.com/tool/SW-TM4C)中为 我们提供的每个评估板提供了一个"定时器"示例。 根据您的器件型号、我想您有 DK-TM4C129X。 在这种情况下、您将在 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x\timers 下找到该示例

    此致、

    Ralph Jacobi