This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ECLK1

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015224/tms570lc4357-eclk1

器件型号:TMS570LC4357

QJ、

ECLK1输出。

我能否使用该时钟输出  以25MHz 的频率驱动 DP83630SQ/NOPB PHY?

我要在 Hercules 上使用一个20MHz 的晶体…

感谢您的响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    MII 需要25MHz 的发送时钟、而 RMII 需要50MHz。 您可以对 DP8x 使用 ECLK 输出。