This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:SSI 芯片选择混淆

Guru**** 2533260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015220/tm4c1230h6pm-ssi-chip-select-confusion

器件型号:TM4C1230H6PM

我在端口 D 上使用过 SSI1模块。

SSICLK-PD0 (引脚编号61)

SSIRX -PD2 (引脚编号63)

SSITX-PD3 (引脚编号64)

芯片选择- PD1 (引脚编号62)

我很困惑、我们必须将 CS 引脚强制配置为 SSI1Fss、还是可以将 CS 引脚配置为 GPIO 输出引脚并手动驱动它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    [引用 userid="477507" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1015220/tm4c1230h6pm-ssi-chip-select-confusion ]我很困惑、我们必须强制将 CS 引脚配置为 SSI1Fss、或者我们可以将 CS 引脚配置为 GPIO 输出引脚并手动驱动它?

    它是可选的。 如果您想使用它、SSI 外设将自动驱动它。

    如果没有、您可以使用 GPIO 并手动驱动它。

    大多数器件使用 GPIO 并且仅配置 TX/RX/CLK。

    此致、
    Ralph