This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于定制板的以太网端口配置。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014742/tm4c1294ncpdt-ethernet-port-configuration-for-customized-boards

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 EK-TM4C1294XL

当天的问候语、

我正在处理 Enet_IO 示例程序  Tivaware 库。 此应用在 TM4C1294XL 评估套件上工作正常。

现在、我想在具有 TM4C1294NCPDT 微控制器且以太网端口与评估套件中的引脚连接的定制电路板上实现相同的应用。 但是 、当我将以太网电缆从定制板连接到计算机时、以太网端口无法检测到。

我是否需要在计划中添加任何额外的行、以便解决我的问题。 如果是、那么我应该在 enet_io 程序中添加什么内容  

请给我一个解决办法。

器件型号: TM4C1294NCPDT

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji

    作为这里的初始问题、您是否还正确地将4.7k Ω 电阻连接到 RBIAS 引脚? 以及以太网端口连接。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速响应 Ralph Jacobi、

    是的、我们已将4.7KOhm 电阻连接到 RBIAS 引脚。  

    正如我在 Tivaware 库的 Enet_IO 后示例中提到的、TM4C1294XL 评估套件工作正常。 为了在我们的定制板上实现这一功能、我们需要向 enet_io 示例添加任何额外的代码集。 如果是、请告诉我要在代码中添加什么内容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji

    这是您  的定制板上的全新器件、对吧? 如果是、则不会有 MAC 地址编程到其中。 您是否对 MAC 地址进行了任何编程? 如果不是、您需要执行此操作才能使以太网连接正常工作。

    您可以使用 Uniflash 执行此操作。

    如果这不起作用、则问题与硬件有关。 您无需将任何其他代码添加到项目中。 使项目不受 EK-TM4C1294XL 中工作内容的影响、如果 MAC 地址不是此处的根本原因、则让我们调试您的定制板。

    此致、

    Ralph Jacobi