This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:GPIO

Guru**** 2528740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014941/tms570lc4357-gpio

器件型号:TMS570LC4357

使用 TMS5704357BZWTQQ1

问题:

我看到某些引脚及其说明。示例:

MIBSPI3CLK/AD1EXT_SEL[1]/eQEP1A、 引脚 V9..description:  I/O 上拉可编程、20 μA 8mA MibSPI3时钟、或 GIO。

问题...

那么、这个引脚是否可被设定为一个通用 I/O。(也就是说、就像使用它来关闭一个 LED、或者读取一个数字开关输入高电平或者低电平)?????

它只有与描述相关的功能  (即 SPI 时钟输出、外部多路复用 器选择输出、 增强型 QEP1输入 A)...?

感谢您的回应...感谢您的教育。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    [引用 userid="42575" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1014941/tms570lc4357-gpio "]可以将该引脚编程为通用 I/O。

    是的、您可以将引脚 v9用作 GIO 引脚。 默认情况下、该引脚用作 MibSPI2CLK。 您可以通过将0x0写入 SPIPC0寄存器的位9 (CLKFUN)来将该引脚配置为 GIO。 向 SPIPC1的位9 (CLKDIR)写入0x1或0x0可控制信号方向(输出或输入)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    qj

    好的...谢谢...还有一个问题...

    查看以下产品说明书: SPNS195C–2014年2月–2016年6月修订版。

    第15页。

    N2HET1[21]/EMIF_nDQM[2]、引脚 H4 、描述为:  N2HET1时间输入捕捉或 输出比较、或 GIO...

    那么...我可以将这个引脚用作 GIO 引脚?...我看到多路复用器 func...default = N2HET1[21]..它可以输入或输出、alt f有趣= EMIF nDQM[2]、这是输出...

    那么、如何将这个引脚用作 GIO 呢?。。

    抱歉、只是尝试在可以是 GIO 的引脚上获取句柄

    数据表中的状态16个已解分频的 GIO 和145个引脚可配置为 GIO。。。。您可能可以将一个文档指向我

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、H4可用作 GIO。  

    H4必须配置为 N2HET1[21]而不是 EMIF_nDQM[2]--默认值  

    使用 HETDIR 寄存器配置方向:输入或输出

    3.使用 HETDIN 读取输入信号的值

    4.使用 HETDSET 将引脚设置为高电平(1)

    5.使用 HETDCLR 将引脚清零至低电平(0)

    或者、您也可以对步骤2~步骤5使用 GIO API、例如

    使用 gioSetDirection (hetPORT1、0x1<<21);//set 引脚21作为输出、而其他引脚用作输入

    当 H2用作 GIO 时、它不支持中断。

    16个专用 GIO 引脚支持中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了

    非常感谢

    还有一件事...

    我经常在我所在的地区找一位当地的 TI 技术代表...我想用他们来运行我们所有的原理图、这样我们就可以切断电路板的厕所...只是为了确保我正确配置/连接了 Herc / phy/等

    您是否会了解到相关信息?

    在网页上找不到任何内容

    我住在美国马萨诸塞州。

    再次感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我没有这些信息。  

    这是位于 MA 的 TI 本地支持办事处:

    地址 马萨诸塞州沃尔瑟姆第五大道200号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!