请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
TE feedback that U29 can not program while ICT tating,need you assist for future analyisi.、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TE feedback that U29 can not program while ICT tating,need you assist for future analyisi.、谢谢。
尊敬的 Sam:
您是否会要求您的客户提供更多信息? 我需要知道您的客户如何在 TMS570LS3137上对闪存进行编程:CCS、Uniflash 或在其代码中使用 F021闪存 API?
TMS570LS3137有三个闪存组:主闪存(组0和组1)和 EEPROM (组7)。 如果它们的代码(包括 F021闪存 API) 位于组0中、为了擦除和编程组0中的闪存扇区、 它们必须将闪存 API 相关函数复制到 SRAM 并从 SRAM 中执行这些函数。