This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:将 MSP432E401Y 替换为 MSP432E411Y

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014616/msp432e411y-replacement-of-msp432e401y-with-msp432e411y

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

大家好、
我们希望更换 MSP432E401Y 至 MSP432E411Y 的 MCU。
如果是、我是否需要更改为 MSP432E401Y 设计的软件?
请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MSP432E401Y 至 MSP432E411Y 的引脚数和引脚分配有所不同。 请检查软件和硬件设计中的引脚使用情况。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、
    我们正在更改 MSP432E411Y 的软件引脚定义和电路板连接。
    例如、寄存器定义是否与 MSP432E401Y 和 MSP432E411Y 兼容?
    是否可以将使用 Simplelink 系列 SDK 为 MSP432E401Y 开发的软件转移到 MSP432E411Y?
    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP432E401Y 和 MSP432E411Y 具有相同 的 MSP432E4 SimpleLink 微控制器技术参考手册(修订版 A)

    在6.5.11两个 DS 上的外设存储器映射上检查、寄存器存储器映射是相同的。 因此、我认为 MSP432E401Y 的软件可在 MSP432E411Y 上重复使用。

    谢谢!