请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 当天的问候语、
我目前正在使用 TM4C1294XL 评估套件。 我使用 uartstdio.h 头文件中的 UARTprintf API 将数据发送到串行控制台。 其中、我使用 UART 0端口、UARTprintf 函数可与 UART 0正常工作。 现在、我想使用 UART 端口3、能否为此端口使用 UARTprintf 函数。
如果我可以使用方法、如何配置端口3。
器件型号: TM4C1294NCPDT
谢谢你。