This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952,如果 CAN 1和 CAN 2为“启用”,则运行完美。 当 CAN 3被启用时,所有 CAN 总线被关闭,并且没有记录错误。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014813/rm48l952-rm48l952-works-perfect-if-can-1-and-can-2-is-enabled-when-can-3-is-enabled-all-the-can-busses-are-shut-down-with-no-error-logged

器件型号:RM48L952

您好,  

我们在 RM48L952控制器上看到此行为。 如果我采用任何其他硬件设计规则,或者我是否应该考虑任何勘误表来解决此问题。

RM48L952,如果 CAN 1和 CAN 2为“启用”,则运行完美。 当 CAN 3被启用时,所有 CAN 总线被关闭,并且没有记录错误。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    是否将 CAN1、CAN2和 CAN3连接到同一 CAN 网络?

    请检查端接电阻器:  

    CAN 网络需要两个终端电阻器。  如果您有多个 CAN 节点、则仅电缆末端的节点需要端接电阻器。  

    确保 PCB 上的连接符合预期。 每一个都假设原理图、布局和制造都是正确的,但 遗憾的是,有时它们不正确。