This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:F021闪存 API 源代码可用性

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014848/rm48l952-f021-flash-api-source-code-availability

器件型号:RM48L952

您好!

我想使用 TI 提供的 F021闪存 API。 我下载了库文件、但无法获取使用 F021闪存 API 的源代码。  

 RM48L952是否有闪存 F021示例源代码? 否则、如何获取 F021闪存源代码?

此致、

Monish P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monish、

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决  方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于 认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。  

    您可以使用 RM48引导加载程序中使用的闪存操作(擦除、程序):BL_FLASH.c

    引导加载程序位于 :http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/Examples/Examples.html#bootloader