This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SVC 软中断问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136138/tms570ls3137-svc-soft-interrupt-issue

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

目前、我想在 RTI 定时器中断处理程序中触发另一个中断来执行相应的任务、并且目前只考虑软中断。 有两个问题:

1) 1)软中断优先级是否低于 IRQ 的优先级、也就是说、它不能被嵌套、并且软中断的处理程序需要在 RTI 中断处理被执行后执行?

2) 2)如何触发软中断? 没有发现相关案件

 

此致、

Susan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我已开始处理您的问题、很快我会再回来处理。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    Cortex R4/5本身不支持中断嵌套。 如果确实需要嵌套中断、则需要完全由应用程序代码管理。 除了挂起中断状态标志之外、没有其他硬件机制可以帮助实现这一点。

    下面的应用程序可以方便地完成此操作  

    Hercules spna219.pdf 上的嵌套中断

    --

    谢谢、

    Jagadish。