This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RTP 作为 GIO

Guru**** 2886450 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136305/rm57l843-rtp-as-gio

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有一个电路使用 RTP_DATA、RTP_CLK、RTP_Nena、RTP_nSYNC 和 RTP_CLK 作为 GIO。  从手册中看、这似乎是可能的、我可以看到如何使用 gioSetBit (hetPORTx、x、x)来使用 HET 端口、但我无法找到如何使用 RTP 端口。  它们的使用方式是否相同?

提前感谢、

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    执行以下步骤在 GIO 中配置 RTP 引脚

    1.首先 使用 RTPPC0寄存器将引脚功能配置为要在 GIO 中配置的引脚的 GIO

    2.使用 RTPPC1寄存器设置管脚的方向

    3.如果引脚配置为输入、则读取寄存器  RTPPC2中相应的引脚状态

    4.如果引脚配置为输出、则使用寄存器 RTPPC3将位值写入该引脚

    例如、我要将 RTP_DATA0引脚配置为输入 GIO、将 RTP_CLK 引脚配置为输出 GIO。 我想根据输入 GIO 更改输出 GIO 值

    下面是一个示例代码

    e2e.ti.com/.../TEST5.zip

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我觉得自己很困惑、认为我可以通过 HALCOGEN 做到这一点。  现在似乎都在工作。