This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Blackhawk xds100v2测试连接

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136454/tms570lc4357-blackhawk-xds100v2-test-connection

器件型号:TMS570LC4357
您好!
我使用的是 Windows 11 Pro、并已安装了安装了 FTDI 驱动程序的 Code Composer v12。  
我使用 EVK Hercules TMS570LC43xx 板和 Blackhawk usb100v2进行外部 JTAG 连接。 但是、在执行"测试连接"时、我似乎无法与目标板建立完全连接、如下所示。 我尝试手动卸载调试探针并重新安装 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html 中的内容
但仍然具有类似的结果。
请注意、我仍然可以使用 miniUSB xds100v2进行连接和编程。
感谢您提供的任何建议、
此致、
Ivin Lim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加更多信息的只是德州仪器调试探针器件管理器中驱动程序信息的快照。 似乎是设置迁移问题? 我最近从 Windows 10更新到了 Windows 11。 当我直接插入到 miniUSB 的板载 xds100v2时、不会显示此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivin、

    当一个外部仿真器被插入到 ARM 20引脚 JTAG 插头上时、LED DS1被打开并且板载 xds110被断开。 仿真器接头的引脚排列是否与 ARM 20引脚 JTAG 接头相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 我必须检查 Hercules 电路板的原理图、实际上、它的20引脚 JTAG 接头显然使用过时的引脚分配、与 Blackhawk JTAG 适配器的引脚分配不匹配。

    如果  其他人发现类似情况、请参阅此处以获取参考 software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html。