This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-DK-TM4C129X:SW-DK-TM4C129X LCD 显示代码

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136976/sw-dk-tm4c129x-sw-dk-tm4c129x-lcd-display-code

器件型号:SW-DK-TM4C129X
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

您好!

我有一个图形 LCD 显示应用程序要实现。 因此、我将 DK-TM4C129x 用于相同的器件。 我想显示将连接到开发套件的外部器件的各种输入和输出数据。 在哪里可以访问 DK-TM4C129x 的板载 LCD 的示例代码。  

另外、请告诉我、在将该示例代码保存为复制代码后、是否能够根据我的应用程序修改该示例代码。  

很好地指导我!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 网站上也没有 DK-TM4C129X 固件开发包的下载链接。  SW-TM4C-2.2.0.295是否足以对开发套件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    TivaWare SDK 提供了使用 DK-TM4C129X 所需的一切。 有很多示例展示了如何使用 TivaWare 图形库在 LCD 显示屏上绘制不同的数据。  https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    您还可以下载其中的 DK-TM4C129X 部分、但这会切断 SDK 中与该 EVM 无关的所有部分。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、
    非常感谢! 这肯定会帮助我进一步工作。