您好、QJ Wang、
桑托什:
如何使用 SDXC 卡64或128GB 代替 SDHC 卡 32GB 以获得大容量。
王杰:
TMS570没有专用的本机 SDCard 接口。 如果此 SD 卡支持 SPI 模式、则可以使用 SPI 连接 SD 卡。
我没有在 TMS570 HDK 上尝试过 SDXC 卡。 我认为如果它支持 SPI 模式、它应该起作用。
您能否与我分享与 TMS570 HDK 相关的 SDXC 卡代码的任何支持参考代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、QJ Wang、
桑托什:
如何使用 SDXC 卡64或128GB 代替 SDHC 卡 32GB 以获得大容量。
王杰:
TMS570没有专用的本机 SDCard 接口。 如果此 SD 卡支持 SPI 模式、则可以使用 SPI 连接 SD 卡。
我没有在 TMS570 HDK 上尝试过 SDXC 卡。 我认为如果它支持 SPI 模式、它应该起作用。
您能否与我分享与 TMS570 HDK 相关的 SDXC 卡代码的任何支持参考代码?
您好、Santhosh、
SDHC 和 SDXC 都支持 SPI 模式。 它们使用相同的 SPI 协议。
SD 卡:容量范围从 128MB 到2GB、
格式: FAT16
SD 卡将在支持 SD、SDHC 或 SDXC 的所有主机设备中工作
SDHC 卡: 基于 SDA 2.0规范。
容量范围为 4GB 至32GB
文件格式: FAT32
SDXC 卡:基于 SDA 3.0规范
容量范围为 64GB 至2TB
圆角格式: exFAT
因为 SDXC 使用不同的文件系统、称为 exFAT、并且其工作方式与标准 SD 卡和 SDHC 卡不同。 我们没有读取和写入 SDXC 卡的示例。