This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用 SDXC 卡64或128GB 而不是 SDHC 卡32GB 来获得大容量。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137754/tms570lc4357-how-to-use-the-sdxc-card-64-or-128gb-instead-of-sdhc-card-32gb-for-high-volume-capacity

器件型号:TMS570LC4357

您好、QJ Wang、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095921/tms570lc4357-how-to-use-the-sdxc-card-64-or-128gb-instead-of-sdhc-card-32gb-for-high-volume-capacity

桑托什:  

如何使用 SDXC 卡64或128GB 代替 SDHC 卡 32GB 以获得大容量。  

王杰:  

TMS570没有专用的本机 SDCard 接口。 如果此 SD 卡支持 SPI 模式、则可以使用 SPI 连接 SD 卡。

 我没有在 TMS570 HDK 上尝试过 SDXC 卡。 我认为如果它支持 SPI 模式、它应该起作用。

您能否与我分享与 TMS570 HDK 相关的 SDXC 卡代码的任何支持参考代码?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    SDHC 和 SDXC 都支持 SPI 模式。 它们使用相同的 SPI 协议。  

    SD 卡:容量范围从 128MB 到2GB、

            格式: FAT16

            SD 卡将在支持 SD、SDHC 或 SDXC 的所有主机设备中工作

    SDHC 卡: 基于 SDA 2.0规范。

               容量范围为 4GB 至32GB

               文件格式: FAT32

    SDXC 卡:基于 SDA 3.0规范

              容量范围为 64GB 至2TB

              圆角格式: exFAT

    因为 SDXC 使用不同的文件系统、称为 exFAT、并且其工作方式与标准 SD 卡和 SDHC 卡不同。 我们没有读取和写入 SDXC 卡的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    您能否共享用于除 TMS570之外的任何其它 MCU 中使用的 SDXC 卡读写库。

    请与我分享该库用于 SDXC 的链接,该链接使用了哪个 TI MCU?

    提前感谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    正如我说过的、我们没有 SDXC SD 卡示例。