This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243DC01EVM:缺少分线板引脚定义

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243DC01EVM, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137523/tmds243dc01evm-breakout-board-pin-definition-missing

器件型号:TMDS243DC01EVM
主题中讨论的其他器件: AM2434

SPRUJ06 | TI.com

我正在尝试将分线板连接到 TMDS243DC01EVM。

表3.3中的测试接头 J2至 J9缺少引脚分配。
我无法关联"网络名称"(对应于"引脚复用信号功能")
J2至 J9上的实际引脚分配。

如果没有这些信息、很难连接。
示例:
             --------   EVM 板 ------------------------------------------------------- ||----   分线板  ---
信号功能 EPWM0_A 位于 AM2434焊球 U20上--> HSE-E15 --> GPMC0_AD3 --> Mux u11 --> J6-

另请注意、表3-3中的信号名称可能应为
GPMC0_AD3而不是 GPMC0_ADC3、以便与表3-4中的名称保持一致、
和文档 GP EVM 用户指南中的表3-24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的反馈、在 TMDS243DC01EVM 用户指南的表格中提到引脚编号将会很有帮助。

    同时、您可以参考设计包中包含的原理图、并查看接头以查看连接位置。  用户指南中的表格将帮助您找到正确的接头、然后您可以在原理图中查找准确的引脚。  在上面列出的示例中、引脚为 J6-7:

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在中的分线板原理图中找到了上述参考  

    SPRR443.ZIP (16545KB)、文件名 PROC102A (002)_SCH.pdf
    我仍然建议更新 SPRUJ06 | TI.com 文档中的表格
    或附加原理图链接。
    我确信、参考原理图将回答未来的一些问题。
    谢谢