This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:用于将多个映像加载到不同目标的 Uniflash 批处理- Uniflash?

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137691/uniflash-uniflash-batch-for-loading-multiple-images-to-different-targets---generation-of-batch-supported-by-uniflash

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: F28M36P63C2

简短描述:独立命令行-一批处理两个映像到 Cortex_M3和 C28xx 上?

Uniflash 专家大家好、

我们使用 Uniflash 将两个扩散映像编程到以下内核:Cortex_M3和 C28xx

目标: F28M36P63C2

Copnecnection:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe

 

今天、我们将手动将两个映像加载到两个控制器中。  

我想用一个批次替换它、它在一个过程中通过点击闪烁。

 

Uniflash 是否支持创建此批处理、或者我是否必须自行解决此批处理问题? 如果必须"手动"完成、我们是否可以举行简短的网络会议来共同进行设置?

 

谢谢、BR、

Sven Lindhorst

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    [引用 userid="534406" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137691/uniflash-uniflash-batch-for-loading-multiple-images-to-different-targets---generation-of-batch-supported-by-uniflash "]我想用一个批处理来替换它,该批处理在一个过程中一键闪烁。

    UniFlash 支持命令行闪存操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html#command-line-interface

    您可以创建一个将调用命令以刷写 ARM 和 DSP 的单个 BAT/sh 文件(有关 CLI 的更多详细信息、请参阅上述文档)。 然后您可以运行脚本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。

    很明显、我可以创建一个批处理来刷写两个控制器。

    但问题是、如果 Uniflash 可以为我生成该批处理、它将在单个脚本中刷写 ARM 和 DSP?

    谢谢、BR、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="534406" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137691/uniflash-uniflash-batch-for-loading-multiple-images-to-different-targets---generation-of-batch-supported-by-uniflash/4222795 #4222795"]但问题是、Uniflash 是否可以为我生成该批处理、这是在单个脚本中刷写 ARM 和 DSP?

    如果您导出到独立的 UniFlash 软件包、则应在该软件包中生成两个批处理文件-一个用于 ARM、另一个用于 DSP。 如果您希望有一个脚本、则需要自己创建。 单个脚本主要调用其他两个脚本。