This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MSP16:注入1位错误时、SPI ECC 错误测试中的1位和2位错误

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137793/tms570lc4357-msp16-1-bit-and-2-bit-error-on-spi-ecc-error-test-when-injecting-1-bit-error

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在向 SPI 模块的 ECC (安全手册中提到的诊断 MSP16)注入1位错误时、我们始终会得到 ESM 1.17和 ESM 1.77错误。
我们只需要 ESM 1.77。

在注入2位错误时、我们只会按预期获得 ESM 1.17。
这种行为似乎类似于我们在此处注意到并讨论的 VIM 和 DMA ECC 测试的行为:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123115/tms570lc4357-dma12-1bit-ecc-test-triggers-ems-1-82-and-1-3?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS570LC4357%25252520dam%25252520ecc#

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123117/tms570lc4357-vim-ecc-test-triggers-esm-1-83-and-1-15-when-injecting-single-bit-error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS570LC4357%20VIM%20ecc#

(Q1)您能否确认在将1位错误注入 SPI ECC 时预期会出现 ESM 1.17和1.77?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您的观察结果正确。 当向 SPI 消息 RAM 中注入1位 ECC 错误时、ESM 1.77和 ESM 1.17都被置位。