This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:LwIP:DHCP 未初始化

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134667/rm48l952-lwip-dhcp-not-initialized

器件型号:RM48L952

大家好、我在 LwIP 中遇到了一些问题。 我使具有用户界面的应用程序可以在静态 IP 和 DHCP 之间切换。 但 DHCP 未正确初始化, lwIPInit()不返回 IP 地址(在初始化期间返回零作为默认值)。 在某些情况下、它工作正常、我从 DHCP 接收 IP、但这种情况绝对是随机发生的。 在任何请求时正确初始化静态 IP。 您对此问题有什么看法吗? 这是我来自  lwIPInit()的代码

/* This is a peace of code from where I make a choise between static IP and DHCP*/
        case MODULES_NETWORK_IP_STATIC:
            /*                               IPaddr              NetMask             Gate                     */
            //uint32_t htonl_aaddr = lwip_htonl(&network.sv_ip_addr);
            ipAddr = lwIPInit(0, macAddress, network.sv_ip_addr, network.sv_ip_mask, network.sv_ip_gate, IPADDR_USE_STATIC, lwip_init_seq);

            break;

        case MODULES_NETWORK_IP_DHCP:
            /* Initialze the lwIP library, using DHCP.*/
            ipAddr = lwIPInit(0, macAddress, 0, 0, 0, IPADDR_USE_DHCP, lwip_init_seq);

            break;
            
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

extern main_database_t main_database;

unsigned int lwIPInit(unsigned int instNum, unsigned char *macArray,
                      unsigned int ipAddr, unsigned int netMask, 
                      unsigned int gwAddr, unsigned int ipMode, unsigned int inited)
{
    struct ip_addr ip_addr;
    struct ip_addr net_mask;
    struct ip_addr gw_addr;
    volatile unsigned char *state;
    unsigned int *ipAddrPtr;
    volatile unsigned int cnt = 0x3FFFFFFF;
 
    lwip_init();

    /* Setup the network address values. */
    if(ipMode == IPADDR_USE_STATIC)
    {
        ip_addr.addr = htonl(ipAddr);
        net_mask.addr = htonl(netMask);
        gw_addr.addr = htonl(gwAddr);
    }
   
    else
    {
        ip_addr.addr = 0;
        net_mask.addr = 0;
        gw_addr.addr = 0;
    }

    hdkif_macaddrset(instNum, macArray);

    /*
    ** Create, configure and add the Ethernet controller interface with
    ** default settings.  ip_input should be used to send packets directly to
    ** the stack. The lwIP will internaly call the hdkif_init function. 
    */
    if(inited){
        if(NULL ==
           netif_add(&hdkNetIF[instNum], &ip_addr, &net_mask, &gw_addr, &instNum,
                  hdkif_init, ip_input))
        {
            return 0;
        };
    }else{

        dhcp_stop(&hdkNetIF[instNum]);
        netif_set_down(&hdkNetIF[instNum]);

        netif_set_addr(&hdkNetIF[instNum], &ip_addr, &net_mask, &gw_addr);
    }


    netif_set_default(&hdkNetIF[instNum]);

    /* Start DHCP, if enabled. */
#if LWIP_DHCP
    if(ipMode == IPADDR_USE_DHCP)
    {
        dhcp_start(&hdkNetIF[instNum]);
    }
#endif

    /* Start AutoIP, if enabled and DHCP is not. */
#if LWIP_AUTOIP
    if(ipMode == IPADDR_USE_AUTOIP)
    {
        autoip_start(&hdkNetIF[instNum]);
    }
#endif

    if(ipMode != IPADDR_USE_STATIC)
    {
        /* wait till the dynamic IP address is properly assigned */
        state = &(hdkNetIF[instNum].dhcp->state);
        cnt = 20;

        while(*state != DHCP_BOUND){
            vTaskDelay(1000);
            cnt--;
            if(cnt == 0)
                return 0;
        }
    }
    
    else
    {
       /* Bring the interface up */
       netif_set_up(&hdkNetIF[instNum]);
    }
  
    ipAddrPtr = (unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
    main_database.sv_ip_addr = *(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
    main_database.sv_ip_mask = *(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].netmask);
    main_database.sv_ip_gate = *(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].gw);
    return (*ipAddrPtr);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksii、

    我已开始处理您的问题、我将很快向您提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksii、

    是否可以确保"DHCP_do_ARP_CHECK_"设置为1。 如果设置为0、请将其设为1并进行测试。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的建议。 我在  DHCP_do_ARP_CHECK 宏中设置1、但它不起作用。 从 DHCP 请求 IP 的所有尝试都需要2分钟以上。 有时,在 重新引导之前,IP 地址请求残桩系统的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是这里的问题。 我对 DHCP 和静态使用一个接口,而且当我更改 IP 设置时,我始终使用 DHCP_STOP(),它是否会导致一些问题? 接下来是状态机说明:当系统启动时,我调用 netif_add()来创建实例,此函数在初始化期间只调用一次,之后每次尝试获取新的 IP 调用 else 语句。  

        if(inited){
            if(NULL ==
               netif_add(&hdkNetIF[instNum], &ip_addr, &net_mask, &gw_addr, &instNum,
                      hdkif_init, ip_input))
            {
                return 0;
            };
        }else{
    
            dhcp_stop(&hdkNetIF[instNum]);
            netif_set_down(&hdkNetIF[instNum]);
    
            netif_set_addr(&hdkNetIF[instNum], &ip_addr, &net_mask, &gw_addr);
        }
    
    
        netif_set_default(&hdkNetIF[instNum]);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卡在该循环中、因为状态未设置为 DHCP_Bound

    while(*state != DHCP_BOUND){
        vTaskDelay(1000);
        cnt--;
        if(cnt == 0)
            return 0;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksii、

    您可以出于调试目的共享整个项目吗?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。