This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:使用 I/O 多路复用模块(IOMM)更改连接不起作用。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135867/rm57l843-the-using-of-the-i-o-multiplexing-module-iomm-to-change-connexion-does-not-work

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我要更改微控制器 RM57L843ZWT 的焊球 N2。

我想使用引脚 SCI3TX 而不是 N2HET1[13]。

我必须将寄存器 PINMMR31的值从0x1010101更改为0x1010201。

我按照“Kicker 机制”来更改寄存器 PINMMR31,它运行良好。

但最后、SCI3TX 未连接到焊球 N2。

我该怎么做?

感谢你的帮助。

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    在 Pinmux 写入后、您是否禁用了 kicker 机制、如下所示。

    如果您未在应用中使用 HALCoGen、则这是一个用于引脚配置和驱动程序配置的 GUI。 完成所需的配置后、我们可以通过该工具生成代码。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagadish
    感谢您的快速回复。
    是的,我有时使用 HALCoGen,使用 C 语言时效果很好。
    但现在我想用汇编语言完全编写一个项目,这就是为什么我要通过汇编代码修改 pinmux 的原因。 以下代码在寄存器 PINMM31中正确写入。
    写入后、代码会禁用 kicker 机制。
    但没有 SCI 信号输出到焊球 N2。
    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    您的汇编代码看起来不错、我在那里看不到任何错误。

    我的疑问是、在进行上述配置后、您如何验证 N2引脚上的 SCI 功能?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagadish
    感谢您的回复。
    实际上、我在另一个端口上切换 SCI 端口时遇到了另一个问题。
    现在一切都运行良好。
    此致
    Jerome