This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C_PINMUX:与 AWR1843和 TM4C129ENCZAD 连接

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, AWR1843, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137220/tm4c_pinmux-connection-with-awr1843-and-tm4c129enczad

器件型号:TM4C_PINMUX

大家好、我想使用 TM4C129ENCZAD 来允许我的计算机和 AWR1843进行通信。
(TM4C129ENCPDT 到处都没有库存。)

我按照下面的线程进行准备、将早期的 TM4C 用作转换适配器。

e2e.ti.com/.../tm4c129enczad-what-you-need-to-  install-xds110firmware-on-tm4c129enczadt3-on-the-hardware-side /4212353#4212353

我说过

硬件:
USB 连接器
JTAG 连接器
XDS110-Debbuger

软件:
Bootloader.bin
xdsdfu 命令

接下来、我们必须按照步骤将 DFU 安装到 TM4C129ENCZADT3。

1.使用 JTAG 协议将'bootloader.bin'安装到 TM4C129ENCZADT3。

2.执行 xdsdfu 命令,告诉我步骤。

顺便说一下、我粘贴图、我的想法是对的吗?

是否可以按上述方式设置初始设置?
此外、即使它更改为 ENCPDT、它也可以用作转换适配器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    我不知道您与其他 TI 工程师就此进行讨论的全部背景、但看到您的方框图、我很不确定您在这里想要实现的目标。

    如果电路板上已经有 XDS110和 JTAG 连接器、我认为向该电路板添加 TM4C 以运行 XDS110固件的原因不大? 这样做会给每个电路板增加大量 BOM 成本。

    我们的 TI EVM 只能实现这一点、因为我们希望避免要求客户购买昂贵的 JTAG 仿真器来评估我们的产品、但在大规模生产电路板时、可以使用 JTAG 仿真器来简化编程。 使用 XDS110通过 XDS110固件对 TM4C129器件进行编程不会增加任何效率。

    就这些问题而言、您的方框图连接是正确的、但我们的团队没有 XDS110固件、无法真正说出正确设置该固件的正确步骤。 就 ZAD 与 PDT 而言-只要两个器件的引脚分配都正确、器件就在功能上是等效的、但由于采用 BGA 封装、ZAD 布局将从根本上更加复杂。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说过

    如果电路板上已经有 XDS110和 JTAG 连接器、我认为向该电路板添加 TM4C 以运行 XDS110固件的原因不大? 这样做会给每个电路板增加大量 BOM 成本。

    关于这一点、我想将其用作连接 AWR1843和计算机的串行转换器。
    由于实际使用的 TM4C 处于初始状态、因此需要通过 JTAG 连接器下载固件和引导加载程序。

    您说过

    就这些问题而言、您的方框图连接是正确的、但我们的团队没有 XDS110固件、无法真正说出正确设置该固件的正确步骤。 就 ZAD 与 PDT 而言-只要两个器件的引脚分配都正确、器件就在功能上是等效的、但由于采用 BGA 封装、ZAD 布局将从根本上更加复杂。

    还可以!
    谢谢!