This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:和 TMDSEMU110-U?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1138011/tms570ls0432-and-tmdsemu110-u

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

尊敬的团队:

是否可以 使用 TMDSEMU110-U 调试器? 还是 必须是 TMDSEMU200-U?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

     TMDSEMU110和 TMDSEMU200都支持 TMS570器件。