This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于3.7 FMC -不可纠正的错误:总线1和总线2接口

Guru**** 2580095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137762/tms570ls3137-regarding-3-7-fmc---uncorrectable-error-bus1-and-bus2-interfaces

器件型号:TMS570LS3137

您好!

是否始终启用"3.7 FMC 错误"?

将 EDACEN 从0x5更改为0xA 后、不再报告3.7错误。

但是、查看下面的 TRM 图、看起来它始终有效。

此外,如果 EnableRamEcc()未启用,是否会检测到"3.7 FMC 错误"?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    闪存 ECC 错误检测和校正由 CPU 完成。  

    为了启用 ACTM (主闪存) ECC、 辅助控制寄存器的位25应该被置位。  

    如果在 CPU 中启用了 ECC、但包装程序中未启用 ECC、CPU 仍将检查和校正单位 ECC 错误、并在主闪存不可纠正的错误上生成中止。 如果 未启用 FEDACCTRL1的 EDACEN、 ECC 错误将不会报告给 ESM 寄存器和闪存状态寄存器。

    如果  EnableFlashEcc() 未启用,将不会检测到闪存 ECC 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的信息。

    我的问题很清楚。

    谢谢、此致、
    Sasaki