This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:TI SD 卡示例

Guru**** 2530470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158201/rm44l520-ti-sd-card-example

器件型号:RM44L520

大家好、  

我目前正在尝试通过 Hercules 处理器上的 SPI 配置与 SD 卡的通信、我遇到了以下博客文章:

https://community.element14.com/members-area/personalblogs/b/blog/posts/ti-hercules-launchpad-using-an-sd-card-part-1

RM48端口示例项目的链接似乎已断开、我想知道是否有人能够提供正常工作的链接。 我在 TI Git 页面上找到了类似的 TMS570L 示例项目、但似乎无法使其正常工作。  

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能给我发送一封私人邮件吗? 我将在这里共享文件、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发送了私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为该示例是通过私人消息共享的。 谢谢