This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:SCI 波特率设置

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137992/rm57l843-sci-baud-rate-setting

器件型号:RM57L843

大家好、

VCLK 设置为70MHz。  使用4个 SCI、其中3个设置为115200波特率(实际为115131)。 其中1个设置为384000 (实际上是397727)。  

384000的误码率太高。  但是、如果客户更改 VCLK、其他3 115200将受到影响。 客户想问是否有其他方法可以为某个 SCI 设置单独的时钟?  波特率配置

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我们无法为不同的 SCI 实例应用不同的 VCLK。 所有 SCI 实例将仅在 VLCK1上运行。
    但还有另一种方法可以实现、即在 N2HET 上实现 UART。 有一种方法可以在 N2HET 上实现 UART、您可以尝试将其用于384000波特率 UART。 如果我们这么做、则所有 SCI UART 实例将在 VCLK1上运行、而在 N2HET 上实现的 SCI UART 将在 VCLK2上运行

    下面是在 N2HET 上实现 UART 的应用手册

    模板:应用程序报告模板(Word)

    以下是 RM46上的一个示例代码

    e2e.ti.com/.../N2HET_5F00_EMU_5F00_UART.zip

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。