This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:TI Resource Explorer 中的 SBL_QSPI 程序在编译后失败

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158175/mcu-plus-sdk-am263x-sbl_qspi-smaple-program-from-ti-resource-explorer-is-failing-in-post-build

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X

大家好、

1) 1)我正在尝试构建引导示例项目、即 SBL_QSPI:

2) 2)我在编译工程时遇到错误、并在编译后处理该工程。

3) 3)只是为了向您展示 gmake 正在被正确调用:

4) 4)如果您需要代码、它位于 Resource Explorer 的 boot/SBL_QSPI 文件夹中。

使用的 CCS 版本:11.1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    所有专家都是 OOO、因此请等待回复延迟。 专家 将于星期四返回、因此我们将尝试在该日期之前返回。

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您还可以迁移到 CCS 11.2.0吗? 以下是相同 用户指南的一些详细信息(TI.com)

    谢谢、此致、
    Aakash