This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:LWIP 版本2.1.3

Guru**** 2530380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130121/mcu-plus-sdk-am243x-lwip-version-2-1-3

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

您好!

是否已计划将 LWIP 更新到版本2.1.3?  

此版本于去年11月发布、有几个错误修复。

此致

Fabian

PS:与 MCU Plus SDK 文档中的版本相同、提到了错误的 LWIP 版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    [引用 userid="487337" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130121/mcu-plus-sdk-am243x-lwip-version-2-1-3上的内容]是否已计划将 LWIP 更新到版本2.1.3?  [/报价]

    我们正在与内部团队讨论此问题、如果有任何计划、我们将为您提供最新信息。

    [引用 userid="487337" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130121/mcu-plus-sdk-am243x-lwip-version-2-1-3 "]在 MCU Plus SDK 的文档中,提到错误的 LWIP 版本:

    感谢您指出这一点、我们将在下一个版本中解决此问题。

    BR

    Nilabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、

    是否可以共享文档错误的 JIRA ID 以供将来参考?

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我与软件开发团队一起查看了 LWIP 2.1.3移植计划(MCREQ-1369)。 他们说、这很可能位于 MCU+ SDK 08.06.00 (2023年第1季度)中。

    此致、

    Ming