This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 Energia 的 Tiva-C

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158400/ek-tm4c123gxl-tiva-c-using-energia

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: Energia

您好、团队正在寻求一些信息。

是否希望使用 Energia 在 EK-TM4C123GXL Tiva-C 上使用 QEI? 是否提供了任何库?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果当前产品中不存在该库、则不提供库。

    我们不对 TM4C 微控制器上的 Energia 提供任何支持。 所有支持均可在43oh 的第三方 Energia 论坛上找到。

    此致、

    Ralph Jacobi