This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:不再能将 MSP432P4xx 版本与 CCS 配合使用、CCS 无法识别 SDK

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158587/simplelink-msp432-sdk-cannot-use-msp432p4xx-version-with-ccs-anymore-sdk-not-recognized-by-ccs

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

我已转到 CCS 10.1.1使用我们的 MSP430P401R 笔记本电脑。 我们公司拥有大量有价值的 MSP432P401R 器件库存、我知道这些器件不再出售、但我们无法构建在 CCS 中刷写这些器件的项目。

在处理此问题并编辑此帖子后、我确定我现在最大的问题是我没有使用 P4 SDK 3.40 安装程序。 我刚刚从同事的计算机复制并粘贴了文件。  
现在、我认为出于各种原因需要使用安装程序。 当我尝试将 P4 SDK 添加为"产品"时、CCS 无法识别该 SDK。

是否有人可以访问安装程序?

当我转到"常规设置"中将我的 SDK 3.40添加为"产品"时(通过"首选项")、我选择其中包含 SDK 的目录、并且无法识别 SDK P4 3.40。


我知道该器件已经过时了、但我们在该设计中绑定了数千美元、我无法刷写微控制器似乎并不正确。 请提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地在业余爱好者网站上找到了 SDK 安装程序的链接。 当我搜索 Google 和 TI.com 时、找不到 P4 SDK 3.40安装程序。  
    我相信它要么被取消索引,要么被其他手段压制。

    即使现在、当我键入 MSP432P4 SDK 3.40时、仅会出现 E4版本。  

    TI 需要打开此 SDK 的可见性。

    以下是链接:
    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432-SDK

    希望这对其他人有所帮助。