This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:外部 SDRAM 示例

Guru**** 2666875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158546/tms570ls0914-external-sdram-example

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!
我们是否有具有外部 SDRAM 的硬件和软件示例?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    TMS570LS0914支持144引脚 PGE 和100引脚 PZ 封装。 干扰封装没有 EMIF 模块。  

    TMS570LS12x ZWT 封装支持 EMIF 模块、此模块可被用于连接异步存储器(SRAM、NOR 等)和同步存储器(SDRAM)。 请参阅 TMS570LS12x TRM 的17.2.5.2与"与 SDRAM 的硬件连接"相关的内容。

    您可以使用 HALCoGen 配置和生成 SDRAM 驱动程序:

    HALCoGen 包含一个 EMIF 示例:HALCOGen->help->help topics->examples->example_EMIF_SDRAM.c