This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:SCI 中断不工作正常。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137723/tms570ls0432-sci-interrupt-not-work-normal

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

我正在尝试使用 TI 提供的示例代码对 TMS57004 Launchpad 进行编程、以便与 BQ76PL455EVM 配合使用。

我将 RTI 设置为100ms 以更新电池数据、100ms 轮询 SCI 通知功能。

但是、我只获得第一个数据、当我调节不同的电压时、我的数据不会更新。

我尝试调试模式以查看 WaitRespFrame 子例程、它已运行、但 SCI 未更新。

  

e2e.ti.com/.../Gas_5F00_Gauge_5F00_Monitor_5F00_20220926.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理您的问题、稍后我将更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    PL455是否被制动? 至少需要100us 的脉冲来唤醒 PL455。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答。

    我已经解决了这个问题。

    这是数据长度问题、它会导致 CRC 校验和失败。

    因此它不能正常工作。