This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:需要将用于 Tiva C 的 TI-RTOS 安装到 Eclipse 环境中

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158276/tm4c123gh6pm-ti-rtos-for-tiva-c-needs-to-be-installed-to-eclipse-environment

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我需要将 TI-RTOS 用于 Tiva C、但在安装 RTOS 后、我无法导入现有示例或创建新项目。 我从 TI 的网站和 Resource Explorer 安装了它。 我通过转到 Windows >> Preferences >> Code Composer Studio >> Products 并手动添加到文件中来确保 CCS 能够识别它。 我最近使用过 MSP432的 TI-RTOS、没有遇到任何这些问题。 我已经尝试从 Resource Explorer 导入示例、并直接从下载了 TI-RTOS 的目录导入示例。 当我尝试通过 Resource Explorer 导入示例时、CCS 会识别我为 Tiva C 下载了 TI-RTOS、但提示我需要安装到 Eclipse 环境中。 我还卸载了 RTOS 并重新安装了它、并尝试了其他版本、但此问题仍然存在。

有什么关于如何解决此问题的想法吗? 我使用的是 CCS v10.4。

这些图像显示了当我尝试通过 Resource Explorer 导入示例以及尝试使用 TI-RTOS 创建新项目时收到的消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我以前没有看到过这个特定的错误、但首先想到的是、您可能没有安装正确的 XDCtools、这可能会使 IDE 跳闸。

    请参阅以下文章、了解有关在新 CCS 安装中如何需要较旧的 XDCtools 版本来运行 TI-RTOS for Tiva-C 的要求: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889910/ccs-ek-tm4c129exl-unable-to-compile-ti-rtos-example-project/3290420#3290420

    我不确定这是否可以解决问题、但如果尚未采取该步骤、即使有其他因素影响此特定问题、也需要执行该步骤。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢你的答复。 我有 Thread 讨论的 XDC 版本。 我手动将其添加到 CCS 安装在的目录中(以前我有一个更新版本、该版本位于不同的目录中)。 现在、当我导入示例时、CCS 会认为这个问题还存在一些、但同样的问题仍然存在。

    你有其他建议吗?

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将了解 CCS 团队是否对此问题有任何了解。  您是否已经在任何之前的 CCS 上进行过此操作、或者这是您尝试使用此软件包的唯一版本?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    这是我尝试过的唯一版本。 我不再需要 MSP432的软件包、我可能会尝试重新安装 CCS、只需支持 Tiva C 即可查看其是否起作用。

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh -您正尝试导入哪些确切的 TI-RTOS 示例? 和哪个 TI-RTOS 版本?

    我能够将各种用于 Tiva (2.16..8)的 TI-RTOS 示例手动导入到我的 CCS 10.4环境中、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过多个示例、这两个示例都是针对 Tiva C v2.16..8和2.16.01.14的 TI_RTOS。 我尝试导入的主要示例是空项目。 我知道没有人会遇到这个问题(我们在大学的项目中使用它)、因此我必须相信我的配置不正确。 我目前正在卸载 CCS 并重新安装 CCS、以查看这是否可以解决我的问题。 完成后、我将发布更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="5393939397" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158276/tm4c123gh6pm-ti-rtos-for-tiva-c-needs-to-be-installed-to-eclipse-environment/4355354 #4355354)]我已经尝试过多个示例、这两个示例都使用 TI_RTOS 来实现 Tiva C v2.16.0.8和2.16.01.14。 我尝试导入的主要示例是空项目。

    该示例导入对我来说很好:

    我从 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\resources\ek_tm4C123GXLEvaluationKit 手动导入(不适用于 Resource Explorer)

    请注意、您需要 Ralph 提到的 XDCtools 的旧版本。 我使用 XDCtools 3.32成功构建。

    希望重新安装有所帮助。 随时向我们发送信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载 CCS 并重新安装后、我终于能够导入 TI-RTOS 示例。 在我更改 XDC 之后、我成功构建了空示例。 不知道为什么它以前不工作、但现在一切都很好。 感谢大家的帮助。

    谢谢、

    Josh