This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDX570LC43HDK, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159115/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDKHALCOGEN

大家好、

我们已启动 TMS570LC4357的原理图设计。 通过 HDK (TMDX570LC43HDK)实现原型开发。 在深入了解原理图设计之前、由于 器件上实现了大量的引脚多路复用、我们需要有关 TMS570引脚最终确定的一些帮助。 随函附上一个 Excel 文件。 该文件包含数据表中提供的所有337引脚功能详细信息。 您能否确认使用突出显示的引脚是否可以满足以下功能要求? 是否有引脚丢失或选择错误? 此外,是否有任何冲突?  

1.    MII/RMII

MIBSPI1    

   MIBSPI2

   SCI3.

   SCI4.

6.   国家安全和发展机构

   ADC2.

   8. LIN1.

9.    GIOA 和 GIOB

PWM1

PWM2

12.PWM3

PWM4

14. PWM6

PWM7.

黄色/绿色=>必须具有原理图

RED =>必需、但由于引脚冲突而无法实施

空白=>未实现

e2e.ti.com/.../3058.Book1.xlsx

此致、

Sameer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    对我来说还可以。  

    附件是我根据您的电子表格创建的 HALCOGen 项目。 没有引脚冲突。 请看一下。

    e2e.ti.com/.../2768.test.zip