This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158877/tms570ls3137-memory-map-set-up-for-flash-address-0x0-due-to-system-reset

器件型号:TMS570LS3137

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅下面的查询。

"当我尝试调试时、我在控制台屏幕上收到此输出。 因此、我无法进行调试。 如果需要、我可以共享其他调试设置。"

我已向客户提供以下链接以供参考。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016781/tms570ls3137-cortexr4-gel-output-memory-map-setup-for-flash-address-0x0/3763365?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=memory%2520map%2520setup%2520for%2520flash#3763365

下面是他的回答。

"首先、感谢您的善意回应。

"我阅读了链接上的相关帖子。 据我所知、闪存指令集存储器从0x00000000地址开始、它是复位向量地址。 因此、我将此输出作为消息、而不是错误。 但是、我无法理解如何解决这个问题。 可以帮助我处理它吗?"

我正在使用评估板、该板具有 tms570ls3137 MCU。  对于 CCS 版本、它是12.0.0。"

感谢您的支持。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    这不是错误消息。 每次加载并执行 GEL 时、GEL 文件都会打印此消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    客户告知问题已解决

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Marvin