This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:数据表中的冲突

Guru**** 2758725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159476/am2431-conflicts-in-datasheet

器件型号:AM2431

您好!

我发现数据表中的这些信息存在冲突、需要进行一些澄清:

  1. 有关该 CAP_VDDSHV_MMC1的更多信息。 我应该信任哪一个? 我根本不打算使用 SDIO_LDO、但应该将该引脚直接接地或与3.3uF 电容器连接?
  2. J15和 J16的实际信号名称是什么? 表6-2显示了 VDDS_MMC0和 VSS、但后面有一条注释说明它在"PG2.0"中发生了变化。 什么是 PG1.0和 PG2.0? 我应该使用哪种? 在不同的情况下、它们需要以不同的方式连接。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、方、

    1) 1)如果未使用 SDIO_LDO、则必须将焊球直接连接到 VSS。 我们将更新脚注以提及 CAP_VDDSHV_MMC1引脚在用于为 VDDSHV5电源轨供电时仅需要电容器。

    2) 2)在 PG1.0中:

    J15 = VDDS_MMC0

    J16 = VSS

    在 PG2.0中:

    J15 = ADC_REFP

    J16 = ADC_REFN

    我们将更新表6-2以反映 PG2.0信号名称。

    此致、

    Zackary Fleenor