请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 您好!
我发现数据表中的这些信息存在冲突、需要进行一些澄清:
- 有关该 CAP_VDDSHV_MMC1的更多信息。 我应该信任哪一个? 我根本不打算使用 SDIO_LDO、但应该将该引脚直接接地或与3.3uF 电容器连接?
- J15和 J16的实际信号名称是什么? 表6-2显示了 VDDS_MMC0和 VSS、但后面有一条注释说明它在"PG2.0"中发生了变化。 什么是 PG1.0和 PG2.0? 我应该使用哪种? 在不同的情况下、它们需要以不同的方式连接。
谢谢、
方