This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:无法在 MacOS 上安装 CC3100 SDK

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159100/ek-tm4c1294xl-unable-to-install-cc3100-sdk-on-macos

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好、

对于带 Display 的 Launch Pad,我正在使用 CC3100 Booster Pack inn windows 机器,现在我们已经迁移了 t macbook pro,我无法在 Mac 中下载和安装 CC3100 SDK,有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您遇到的错误、我们将与我们的工具团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    问题是 TI 网站上没有适用于 CC3100 Booster 套件的 SDK for Mac。 在 enegia 中也没有库。 从何处获取它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我不知道这一点。

    在这种情况下,没有任何工作要做。 我们 无法为这个非常旧的插件添加对 MAC 的支持。