您好!
在手册中,通过清除组的通道选择寄存器可以停止组的转换。我想知道 当通道选择寄存器被清除时转换是否正在进行,ADC 是否会等待转换完成并将结果存储到内存中?或者立即停止转换 放弃数据?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在手册中,通过清除组的通道选择寄存器可以停止组的转换。我想知道 当通道选择寄存器被清除时转换是否正在进行,ADC 是否会等待转换完成并将结果存储到内存中?或者立即停止转换 放弃数据?
谢谢。
QJ Wang、您好!
我 还有4个问题。
1.我想测试 仿真 模式、但我在 手册中找不到如何进入仿真模式、如何从正常模式切换到 仿真 模式?
ChnSel 字段的"无复位"字段 对于单 次转换和 连续转换是否有用?还是仅对 单 次转换有用?
3.如果组的冻结 功能无法执行,但组被触发并等待 转换, 是否会设置组的停止状态位?
在 中断标志寄存器中、结束标志只在单 次转换 模式中有用、我想知道状态寄存器中的结束状态位是否 也只在单次转换 模式中使用?
谢谢。
它是调试模式、当代码在断点处挂起时、将进入仿真模式。
[引用 userid="486945" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028054/tms570ls3137-adc-module-stop-a-conversion/3801472 #3801472]2.ChnSel 上的"不重置"字段 对于单 次转换和 连续转换是否有用?或者仅对于 单 次转换是否有用?它是一项功能。 您可以根据应用程序启用或禁用它。
[引用 userid="486945" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028054/tms570ls3137-adc-module-stop-a-conversion/3801472 #3801472"] 3.如果组的冻结 功能无法执行,但组被触发并等待 转换, 则组的停止状态位是否会被设置?[/quot]如果 设置了 FRZ_EV 位、或启用了冻结、则每当有其他组的新请求时、该组的转换将被冻结。 当组的转换被冻结时、组的停止状态位被置位。
如果冻结功能被禁用、停止状态位将不会被置位。
[引用 userid="486945" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1028054/tms570ls3137-adc-module-stop-a-conversion/3801472 #380147"]4..在 中断标志寄存器中、结束标志仅在单 次转换 模式下有用、我想知道状态寄存器中的结束状态位是否 也仅在单次转换 模式下使用?[/quot]仅当此组转换配置为处于单次转换模式时、组转换结束标志才会置1。
组结束中断对于处于连续转换模式的组是不实用的。 组存储器阈值中断对于 连续转换模式更实用。
否、在组1中的所有选定信道都已转换之前、它不会切换到事件组。