This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:AUTOSAR-MCAL-TMS570LS1X

Guru**** 2767025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027192/tms570ls1224-autosar-mcal-tms570ls1x

器件型号:TMS570LS1224

我请求访问 Hercules 安全 MCU 的 MCAL 包。 目前、我们在设计中使用 Hercules 微控制器。
AUTOSAR-MCAP-TMS570LS1X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    请给我发送一封私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    我没有收到您的私人消息。 您可以请求 TI 本地支持为您提出请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    我已向您发送了一封私人邮件。 您还回答了。

    我没有任何本地 TI 支持。  

    请尝试解决此问题。  

    我可以再向您发送一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的私人邮件。 我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生你好。

    您在未解决问题的情况下解决了此问题、您可以向我提供更新。

    这是一段相当长的时间。 这种情况是否在未解决问题的情况下结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生你好。

    您在未解决问题的情况下解决了此问题、您可以向我提供更新。

    这是一段相当长的时间。 这种情况是否在未解决问题的情况下结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的请求转发给我们的营销经理。 他应联系您或要求当地销售人员与您联系以处理请求:签署 safeti NDA。

    我将为您进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生、您好!

    一段时间以来,一直没有反应。

    请告诉我如何升级此问题以解决。  

    它肯定不起作用,一个多月。

    请告诉我、获取此类信息的另一种方法是什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

     很抱歉 回复太晚了。  我将再次向我们的营销经理发送提醒电子邮件。 据我所知、NDA 是由当地销售部门发起的。