This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:如何在 CCS 上为 TMS570LC4357-EP 使用 Energytrace?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029632/tms570lc4357-ep-how-to-use-energy-trace-for-tms570lc4357-ep-on-ccs

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好的支持团队、

我正在使用 TMS570LC43XX-HDK、我想检查 TMS570LC4357的功耗。

我有 XDS560v2-PRO TRACE 和 TMS570LC43XX-HDK。

请告诉我 Energytrace 模式是否可以使用。


谢谢、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    有关器件功耗、请参阅数据表(5.7)。

    CCS Energytrace 不支持 TMS570器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的信息。

    本文档介绍了 TMS570LC4357的最大功耗、对吧?

    我想在使用我的实现代码时测量功耗、因为我需要知道目标 MCU 上的实际功耗。

    也许、我认为使用评估板进行此测量更好、但如果您知道该 MCU 用于测量功耗的仿真方法、请提供建议。

    谢谢、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    典型的 CPU 内核功耗为510mA、最大值为99mA。 运行 CPU lbis 或 RAM PBIST 时、最大 CPU 内核功耗为1375mA。 最大值与 最大工作温度、最大工作电压和最大 CPU 频率(300MHz)有关。

    脚注中有一个公式显示了电压、温度和频率对该数字的影响。  如果您采用脚注2、则表明在最大功耗情况下、510mA 的频率可降低1.8mA/MHz。

    在您自己的测试中、您可能不会轻易地重现数据表中列出的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的支持。

    谢谢、

    好的