主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
MCU TMS570LC4357生成 似乎是间歇性和随机的 CPU 互连全局错误(ESM 组1、通道52)。 有时需要2小时才能观察到这种行为、有时在上电后只需几秒钟即可观察到其他情况。
互连状态寄存器信息为:
SDC 状态寄存器= GLOBAL_ERROR 位被置位
2.错误事务 ID 寄存器=位4置位= Cortex-R5F CPU 主机。
3、错误传输签名寄存器=位4置位= Cortex-R5F CPU 主机。
我知道有一个与此类问题相关的芯片勘误表(器件#49错误互连安全检查器错误标志)、但这并不能帮助解决问题。 MPU 的使用和配置方式是将0x0到 0xFFFFFFFF 的整个存储器设置为 NORMAL、noexec、然后、唯一配置为 NORMAL 且 EXEC 的存储器是0x0到0x003FFFFF 的内部 MCU 闪存。 没有其它区域被配置为正常和执行。 到目前为止、勘误权变措施对我们来说不起作用。
我的问题是:
1.如何更深入地分析根本原因?
2.如何知道哪个内存访问导致了问题?
3.如何知道这是不是真正的还是错误的互连问题?
此致、
Nicolas